This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RFRB:WAVEVISION5、Win10 64位、适用于 ADC12D1600RFRB

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866653/adc12d1600rfrb-wavevision5-in-win10-64bits-for-adc12d1600rfrb

器件型号:ADC12D1600RFRB

各位专家:  

我为 Win10设置 WAVEVISION 5和驱动器、并使用电源为 ADC12D1600RFRB 加电、输入电压为12V。

但在 EVM 上电后、WAVEVISION 5不捕获任何硬件器件。

所附文件就是我所指的文件。

谢谢~!

e2e.ti.com/.../ADC12D1X00RFRB-Reference-Board-User-Guide.pdf

e2e.ti.com/.../Drivers.zipe2e.ti.com/.../4276.2043.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10.pdf

B.R.

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我将对此进行研究。 一旦我发现问题、我会尽快与您联系。 我认为需要下载之前的软件 。

    我会与您再次联系并告知您。

    此致、

    Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是否已尝试使用文档 below.e2e.ti.com/.../WaveVision5DriverInstallationGuideWin10.pdf 中所示的说明安装驱动程序

    此外、您能否确保用于 EVM 板的电源能够为 EVM 提供至少3A 的电流。

    此致、

    Neeraj