This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:解调器后的低动态范围

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865965/afe5809-low-dynamic-range-after-the-demodulator

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、

我们希望在超声音应用中使用 AFE5809、并且需要解调器来进行包络检测。 为了熟悉该器件、我一直在使用 AFE5809EVM/TSW1400EVM。

我使用10MHz 作为载波频率、并在通道1上将其调制为20kHz。 使用 slou338a (用户指南)中的解调器示例、通过抽取因子 M=4和预定义的滤波器系数、我可以看到信号的包络、但动态范围似乎非常低、也是直流失调电压-如下面的屏幕截图所示:

我不理解这种行为。 我已将增益设置为在 ADC 之后产生最大信号、那么解调器之后为什么信号电平如此低? 用户指南第19页的示例中也显示了类似的行为。

此外、我想强调评估的一个问题。 套件/软件 似乎每次我通过 GUI 更改解调器中的某些参数时、输入端接等其他设置都会复位、需要由用户再次进行设置。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5809 EVM。

    我们会尽快回复您的问题。

    谢谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 AFE5809产品说明书、

    图88和89 (第70、71页)将向您展示

    您可以为输出数据移动多少位。

    谢谢!

    此致、

    陈