This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AMC1204:AMC1204 - MSP430 - Linky Meters TIC Protocol

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67751A, AMC1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867292/ccs-amc1204-amc1204---msp430---linky-meters-tic-protocol

器件型号:AMC1204
主题中讨论的其他器件:MSP430F67751A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用将使用 AMC1204的 TIC 协议读取数据。 我使用 IC MSP430F67751A。
在 slaa619a 示例项目中、SMCLK 用作时钟信号。 我还使用 SMCLK、但来自 IC 的 SMCLK 信号如下所示:信号形状是否正常?

此外、AMC1204的信号输出如下。 在该信号中、我们可以分别看到0和1。 但我的问题是传入信号中的信号传输逻辑信息的时间。 那么、每个逻辑数据的周期是多少?

Linky MID 仪表输出:(时间刻度不同步)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛!

    这实际上是一个 MSP430问题、但让我们了解一些有关如何实现 AMC1204信号的更多信息。  对于 SMCLK -上述第一次捕获的正弦性质可能是由于输入 CH1上的20MHz BW 限制所致-即使如此、该信号也适用于 AMC1204调制器。  

    如果您浏览原始文章、SLAA216文档的作者使用信号发生器实现了50Hz 信号、他们基本上会使 AMC1204输入饱和为高电平或低电平、以在输出上获得多数"一"或多数"零"。  您如何将输入信号应用于 AMC1204?  从上面的第二个捕获中、您看起来不是将 AMC1204置于饱和状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    我使用 Linky 中流量计的输出作为 AMC1204的输入。 这是一个数据流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我看到了。   是否可以 提供同步输入和输出信号并可能放大一位的示波器快照?  此示波器屏幕截图中的信号看起来是+/-5V、而 AMC1204的 MAX 输入仅为+/-250mV、因此您需要将其下调。