This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:转换开始后、保持高电平的最大时间超过 Tconv

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867102/ads8867-keep-high-for-more-than-tconv-max-time-after-start-of-conversion

器件型号:ADS8867

数据表中的 Tconv-max 时间为8800ns。

如果我将 CONVST 引脚设置为低电平并保持在8800ns 以上的3线制运行状态、会发生什么情况?

是否会忽略现有转换并启动新转换?

换句话说、我不关心采样时间是否晚了。

将 CONVST 设置为高电平后、执行其他操作。

从那时起、将其更改为低电平。

在这种情况下、我想知道我以后能否正确获取该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我将代表我的同事(Keith)回答您的问题、因为他现在正在休假。

    ADS8867上的转换是由 CONVST 信号的上升沿启动的、这会导致器件进入转换阶段。 转换数据将通过可用的 SCLK 信号被转移到 SDO 线路、并且 CONVST 也应该被下拉至低电平来读取作为片选的3线操作的数据。 除非在 CONVST 上看到一个新的上升沿、否则没有新的转换。 因此、只要 CONVST 仍然为高电平并且没有 SCLK 发送到 ADC、您就可以执行其他操作。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我明白了。

    感谢您的快速回复。