This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:EN 6000-4-2 8kV ESD 放电测试失败

Guru**** 2515075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865332/ads1018-failed-en-6000-4-2-8kv-esd-discharge-test

器件型号:ADS1018

您好!

我的客户在使用 ADS1018IDGSR 进行 EN 6000-4-2 8kV 测试时遇到故障。

失败的常见原因是什么? 布局?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、



    我假设您参考的是 IEC 61000-4-2 ESD 标准测试。 请注意、该器件的额定电压为4kV、符合 HBM ANSI/ESDA/JEDEC 标准、如数据表中所示。



    您提到的 ESD 标准与数据表中列出的 JEDEC 标准略有不同、但在测试中它们可能相似。 对于每个标准、每个 ESD 事件的电流和功率都存在差异。 事件的上升时间不同、测试重复的事件数量也不同。

    我想、更改布局对保护没有帮助。 为了防止更高的 ESD 电压、它可能有助于为器件提供外部保护。 TVS、肖特基二极管或额外的串联电阻可添加到器件的模拟输入中。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外的串联电阻解决了这个问题。 谢谢你们!!