This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260 Q1:可同时旋转2个 AD 通道

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867044/ads1260-q1-2-ad-channels-can-be-rotated-simultaneously

器件型号:ADS1260 - Q1

您好,

可以同时切换双通道 AD?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    您是否在询问 MUXP 和 MUXN 信号(在单个 ADS1260-Q1器件中)是否同时开关、或者连接到同一 SPI 总线的两个 ADS1260-Q1器件是否可以同时开关多路复用器通道?

    • 在完成一个到 INPMUX 寄存器的 WREG 操作后、MUXP 和 MUXN 信号同时切换。

      或者...

    • 如果两个 ADS1260-Q1脱离同一外部 CLK 运行(连接到 CLKIN)并连接到同一 SPI 外设、则可以同时向两个 ADC "广播"一条 WREG 命令。

      如果 ADC 不是在同一个 CLK 下运行、那么我建议独立切换多路复用器通道、并使用 START 引脚大致同时重新启动 ADC 转换。 如果没有共享的外部时钟、这些器件将不会完全同步。