This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:硬件电路问题

Guru**** 2542530 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867160/afe4300evm-pdk-hardware-circuit-question

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: AFE4300

您好!

我对 AFE4300EVM-PDK 的硬件电路有疑问。

在 AFE4300、 PIN43、PIN44、PIN72、PIN73、 PIN74和 PIN75为"NC"、这意味着"请勿连接"。  但是、在评估板的原理图中、连接了上述引脚、其中 PIN43和 PIN44连接到测试点 TP2和 TP3;PIN72连接 AVDD_OUT;PIN73连接 SIMO_M;PIN74和 PIN75连接到 AGND1。

AFE4300数据表中是否存在任何问题、或者它不是最新版本?

非常感谢、
Haoger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoger、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300 正在选择性披露。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

    此致

    Prabin。