This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400:版本#39;8CCEKITG4#39;和#39;49CP4QTG4#39;

Guru**** 2515710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863794/ads5400-the-version-8ccekitg4-and-49cp4qtg4

器件型号:ADS5400

您好!

请问不同版本的"ADS5400IPZP"是否会影响其性能?

根据数据表第31页。 可以使用微控制器打开“YNC”模式,通常,此 IC 会输出“YNC”,但版本“8CCEKITG4”没有输出“YNC”,但版本“49CP4QTG4”没有问题。

我已经在同一电路板上使用这两个不同版本测试了该器件的几个部分、并且在相同设置下的相同位置测试了这两个不同版本。 结果是相同的。

可以帮帮我吗?

非常感谢。

此致、

Beatrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beatrice、

    我将对此进行研究。 我很快会告诉您我发现了什么。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beatrice、

    我已从产品工程师处确认、我们确实在该器件的生产测试期间应用了同步测量。 那么、我将了解下一步可能是什么。 如果您遇到特定批次的问题、我们可能需要让质量部门参与进来。

    我将就此与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您的回复。 我正在等待您的更新新闻。

    此致、

    Beatrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beatrice、

    我们似乎需要质量来参与其中。

    我现在与他们交谈、以了解下一步是什么。

    敬请期待。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beatrice、

    很抱歉耽误你的时间。

    在将一些有问题的器件发 送回我们进行测试之前、我们需要询问以下问题。

    1) 1) 是否  已检查 SPI 时序以确保它  不在边沿上? 这将消除两个器件之间的过程变化 、以防时序被推到边沿上。

    2) 2) 两个器件之间是否尝试了任何其他功能? 两个器件之间的其他功能是否不起作用?

    3) 3)两个器件之间是否存在组装差异? 即- 某些 手动焊接单元(焊铁) 与回流焊机相比?

    请告诉我们。

    此致、

    Rob

    此致、

    Rob