This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:具有连接 CS 和 START 引脚的 ADS1148

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867079/ads1148-ads1148-with-connecting-cs-and-start-pin

器件型号:ADS1148

大家好、

此问题可能与历史问题有关。
但我想确认、通过连接 CS 和 START 引脚来控制 ADS1148是否正常?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etsuki-San、您好!

    要启动转换、START 引脚需要高电平脉冲或保持高电平才能连续转换。 请注意、START 引脚必须保持高电平才能使用命令来控制转换。

    CS 引脚激活 SPI 通信。 CS 必须在数据传输前处于低电平、并且必须在整个 SPI 通信周期内保持低电平。 当 CS 为高电平时、DOUT/DRDY 引脚进入高阻抗状态。 因此、对串行接口的读取和写入被忽略并且串行接口被复位。

    由于 START 必须为高电平且 CS 必须为低电平才能进行 SPI 通信、因此我不建议将这两个引脚连接在一起。