This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:MUX+ADS8685应用讨论

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, ADS8685, ADS8688, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864082/ads8681-mux-ads8685-application-discussion

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件:ADS8684、 ADS8685、 ADS8688、 ADS8866

大家好、

我想了解如何使用 MUX+ADS8685替换 ADS8684、但我发现当我将输入信号从0V 更改为10V 时、前5个输出代码将异常、

0、22104、31098,31989、3205832062;

当我从10V 更改为0V 时、前几十个代码也会异常。 我想这是否与 ADC 之前的内部放大器和 RC 滤波器有关。

  • 如果是、如何在正确采样之前保留设置时间? 此处的多路复用器通道选择之间的时间仅为5us。
  • 如何在这里解释这种现象?

 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是由 ADS8685上的内部 LPF 引起的、集成 LPF 具有15kHz 带宽、信号稳定所需的时间为

     ->11.78T = 117.8us (对于15kHz 模拟滤波器、T 大约为10us、对于具有1/2 LSB 精度的16位稳定、11.78也是时间常数)。

    总稳定时间应增加多路复用器和 ADC 之间组件的延迟、包括 RC 滤波 器以及多路复用器的延迟、该延迟通常很小、可以忽略不计。

    因此、多路复用器上的通道间的开关频率应限制在低于大约8kHz、以实现良好的信号趋稳。 开关时间为5us、为200kHz、远高于要求、这就是在测试中观察到稳定行为的原因。

    ADS8684/8688 ADC 系列具有集成 多路复用器、不存在此问题、这是使用集成 ADC ADS8684和 ADS8688的主要优势。 我们通常使用 ADS8684/8688来替代分立式解决方案(多路复用器+ ADS8685/8681等)、您使用 分立式解决方案替代 ADS8684有什么具体原因?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    感谢您在此处的解释。 客户以前使用过 ADS8684、但他们想评估 MUX+ADS8685是否可以降低成本、您是否有任何其他解决方案可以实现相同的功能? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    ADS8684在成本和性能方面都是最佳解决方案、包括稳定时间、噪声、精度等。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您在这里的解释。 ADS8684除外、ADS8684已经过它们的评估。 客户正在考虑使用 AMP+CD4051+AMP+ADS8866来实现此功能、他们可以设置 RC 滤波器频率、这可以为他们节省一些设置时间。 您认为客户需要考虑其他方面吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于滤波器频率设置、新的解决方案是合理的。

    从成本的角度来看、我认为新解决方案不会很便宜。

    在性能方面、ADS8684数据表中的规格涵盖了前端 PGA、驱动器和多路复用器产生的噪声和误差。

    此外、ADS8684是一款单芯片解决方案、与全新分立式解决方案相比、其电路复杂性更低。

    此致、

    戴尔