This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:有关参数设置的问题

Guru**** 2662755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/867017/adc12j4000evm-a-problem-about-parameter-settings

器件型号:ADC12J4000EVM

你(们)好

 我有一个关于 参数设置的系列。ADC12j4000evm GUI 软件中的"板载 FS"、HSDC Pro 软件中的"ADC 输出数据速率"和"ADC 输入目标频率"、您能告诉我 它们之间的关系是什么。 如何设置其参数。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    板载 FS 速率是 ADC 时钟的采样率。 ADC 输出 数据速率是 ADC 输出的数据速率。 如果在旁路模式下使用 ADC、这两种情况都相同。 如果在抽取模式下使用 ADC、则 ADC 输出数据速率= FS/抽取值。 因此、如果 fs 为4GHz、并且您使用10倍抽取模式、则 ADC 输出数据速率将为400MHz。

    输入目标频率是输入 IF 的频率。 如果使用抽取、GUI 需要知道该确切值、以便能够提供正确的 SNR、SFDR 等参数、因为 抽取后基音将位于不同的位置。 HSDC Pro 用户指南对此进行了说明。

    此致、

    Jim  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!