This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 的呼吸数据

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866687/ads1292r-respiration-data-for-ads1292r

主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1298R

编号:ADS1292R

你(们)好  

我们将 ADS1292R 用于单通道 ECG 和单通道呼吸。  我们在通道2上获得了 ECG 信号、但对通道1上获得的呼吸数据不太确定。

以下是寄存器配置:

ADS1x9xR_Default_Register_Settings[15]={

//设备 ID 读取 ONY
0x73、 //设备 ID 只读
//config1
0x01、 /250SPS @配置1
//CONFIG2
0xE0、 //2.42V 基准电压、基准缓冲器被启用@CONFIG2
//LOFF
0x10、 //@LOFF 控制寄存器
//CH1SET
0x00、 //增益6正常运行@ch1set
//CH2SET
0x00、 //增益6正常运行@ch2set
//RLD_SENS
0x2C、 //@RLD_sens
//LOFF_SENS
0x00、 //LOFF 已禁用@LOFF 传感器
//LOFF_STAT
0x00、 //@LOFF_stat
//RESP1
0xEA、 // resp circiruit mod/DEMOD on @res1
//RESP2
0x03、 //@res2
//GPIO
0x0C
};
我们从 ADS 获取的原始代码数据已附加

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/Code_5F00_value.txt


BPM 设置为20、Δ R = 1欧姆、Rb = 500欧姆 

上面显示了 Excel 中绘制的呼吸图。 我们已使用正常的 ECG 导联、并使用常见 RA 和常见 LA 和 RL (三个导联)来获取 ECG 和呼吸数据。

我们还尝试了 ADS1298R 评估板、在该评估板中、我们将使用具有相同设置的患者模拟器正确获取呼吸数据。

我们得到 的数据大约是358680 (0x057918)、根据应用手册(添加了应用手册中的图像)、该值和以伏特为单位的呼吸数据应该为15mV。

那么、如何执行该转换。  

-我们获得的呼吸数据可能会有什么问题。