This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J23:SYSREF 的数字输入电压

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864568/adc34j23-digital-inputs-voltage-for-sysref

器件型号:ADC34J23

 您好!

我正在使用 adc34j23设计电路、对 SYSREF 有疑问。

adc34j23的数据表显示、SYSREF 的共模电压应为0.9V、 高/低电压应为0.9±0.4V。  

是否适用于单端? 还是差动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    这用于差分电压摆幅。 因此、最大值将是800mVpp 差分值。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    它运行良好。