This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:是否可以使用外部电压基准?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863182/ads9224r-can-an-external-voltage-reference-be-used

器件型号:ADS9224R

内部基准和基准缓冲器可以断电这一事实往往表明可以使用外部基准。 但是、数据表仅描述了使用内部基准操作器件的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。  

    我同意数据表有点不清楚。 它将 REFP_x 和 REFN_x 引脚描述为" ADC x 的正/负基准输入"。 然而、这些引脚仅列为"模拟输出"。

    请允许我与团队确认参考引脚的预期操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    ADS9224R 不支持外部基准电压。  

    您更喜欢使用外部基准吗? 是因为您对更高的性能感兴趣吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要高精度和低长期漂移以及过温漂、因此 最好使用外部基准。  

    是否有替代器件的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我将与您脱机联系、了解备选方案。

    此致、