This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:"信号上升"和信号偏移

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866426/ads1294r-signal-rise-and-signal-offset

器件型号:ADS1294R

您好!

我们在医疗设备中集成了 ADS1294R。 只有2个电极、无 RLD 电极。

我们对 ADS 行为有几个问题:


1°)"信号上升":我们注意到以下行为


我们在器件启动时配置 ADS、然后将其设置为待机。

请求报头时、我们发送唤醒命令并等待10ms、然后发出 RDATAC。

如果删除 STANDBY 和 WAKEUP 命令,则不再有“信号上升”:

但在信号中,前两项测量似乎是错误的:

原始值:

536693
424506
366349
3658774
365993
366101
366187
366186
366358
366598
366729

如果我们忽略这两个首要测量,则信号看起来很好:


2°)如果我们看一下之前的信号、这些值不是以0为中心、则存在偏移。 此偏移的原因是什么?

3°)在 ADS 数据表中、我们可以使用内部信号基准。 该文档表示信号类似于  IEC60601-2-51中所述的 CAL 信号。 实际上,我得到的是方形信号,这是不正确的,是吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的发帖。

    您的 ECG 电极输入是交流耦合还是直流耦合?  

    ADS1294R 的输入必须保持在内部 PGA 的输入共模范围内。 如果输入是直流耦合的、并且您没有使用 RLD 电极、则体的直流偏置点相对于 ECG 电路保持浮动。 由于存在小泄漏电流、电极输入可能会"自偏置"、但这种情况下的确定性较低、并且会随着电极的输入阻抗变化而发生很大变化。

    待机模式可将器件置于低功耗状态、在此状态下、除基准电压外、所有电路均会关断。 这可能会改变输入通道上存在的输入阻抗和泄漏电流。 唤醒器件后、信号路径中的任何电流都会在电压稳定至某个共模值时产生 R-C 时间常数。

    当您首次开始收集数据时、应忽略前3个样本(即前3个/DRDY 下降沿)。 这是必要的、因为 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器需要一些历史才能将输出数据视为稳定数据。

    ADS1294R 提供直流和交流(方波)测试信号。 这些有助于验证器件在启动后是否正常运行。

    此致、