This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:DOUT/CLK 信号要求?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866227/ads1278-dout-clk-signal-requiremenmt

器件型号:ADS1278

您好!

在我的设计中、添加了通用端接电阻器(49.9欧姆)、我读取了错误的数据、但当我尝试在 DOUT 线路断电至 GND 之间添加20pF 时、数据似乎很好(无源低通滤波器)。

向 CLK 或 DOUT 线路添加 RC 滤波器会影响 ADS1278器件的性能吗?



谢谢

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    感谢您的发帖。

    向任何数字通信线路添加 R-C 滤波器不会影响 ADC 本身的性能。 这可能有助于解决数据完整性问题、原因有几个。

    首先、数字线路上的低通滤波器有助于消除过度过冲/振铃或其他噪声、这些噪声会破坏 MCU 锁存的数据。

    其次、添加 R-C 延迟可能会解决一些微不足道的时序问题。 我不会依赖插入 R-C 滤波器来解决这些类型的问题。 根据数据表要求仔细检查所有通信时序、并确保增加一些额外裕量。 这将确保数据被正确计时和锁存。

    此致、