This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:转换数据读取地址

Guru**** 2385200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866313/ads8689-conversion-data-reading-address

器件型号:ADS8689

无法读取 ADS8689的转换数据

用于读取转换数据的地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAO、

    从该 ADC 读取转换数据无需地址、在 CONVST 信号发送到 ADC 且转换完成(tconv_max)后、数据将随 SCLK 信号显示在 SDO 上。

    要确定并解决您的问题、我们需要更多信息:

    • 示波器(CONVST/CS、SCLK、SDI 和 SDO)捕获的时序图
    • 您的原理图以供查看。
    • 您在 CPU 上的 SPI 配置:   CPOL 和 CPHASE。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难看到、我只需要一个时序帧来检查它应该与图3或4类似。

    此外、

    REFIO 引脚上漏掉了一个电容(>4.7uF)。 REFIO 引脚上测得的电压是多少?

    2、您对 ADS8689 ADC 的 AGND 和 DGND 使用不同的接地端(GND 和 ISO_DGND)、它们连接在哪里?

    CPU 端的 SPI 配置是什么(CPOL 和 CPHASE)? 您是否更改了 ADC 的 SDI_CTL_REG 寄存器中的设置?

    4.在读取代码之前,您是否在 RVS 引脚上看到任何信号(/CS 为高电平)?

    5、模拟输入信号是什么、测试时得到的代码是什么?

    此致、

    戴尔