This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAVEVISION5:用于连接 LM98640QML-SP 的 FPGA 的 VHDL 或 Verilog 文件

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866122/wavevision5-vhdl-or-verilog-file-for-fpga-to-interface-lm98640qml-sp

部件号:WAVEVISION5

您好!
客户对用于 WaveVision5捕获板的 FPGA - ADC 接口代码以及我们是否可以共享 VHDL/Verilog (或 HLS)文件感兴趣。 我们已经制定了 NDA、因此如果您无法在公共论坛的此处发布文件、我们可以将其脱机。

谢谢和 BR、

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    我将研究这一点、并告诉您我们可以提供什么。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    您可以在下面的链接中的此处找到 WaveVision 接口代码。

    https://txn.box.com/s/zlxixt7l8poa17qsd9727i667klh9y5a

    请注意、这是作为额外提供的、我们无法根据 您的应用需求帮助对定制代码或接口进行故障排除。

    此致、

    Rob