This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:双路 DAC、实际模式、4倍插值(LMFSHd = 82121)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865192/dac38rf82evm-dual-dac-real-mode-4x-interpolation-lmfshd-82121

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

我有一个带有 TSW14J57EVM 的 DAC38RF82EVM、我使用另一篇论坛文章中的8741.6144MSPS_8x_10M_ref_LMF_841.cfg 配置测试了硬件设置、一切正常。

现在、我要尝试使用连接到 J25 OSCIN 输入的125MHz 基准实现2TX、实际输入、4x 内插、82121工作模式。  移除 JP3上的分流器以关闭122.88MHz VCXO、并将 C49移至 C366以连接 J25。  您能否为接近9GSps 的此模式工作提供配置?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果您计划使用 OSCin、您还将需要另一个外部基准频率来使 LMK 输出 DAC PLL 使用的时钟源。 我不认为这是你想要做的。 您的另一个选择是为 J4提供1125MHz 参考时钟、并移除跳线 JP10。 这将使 LMK 能够在时钟分配模式下运行、并为 DAC 提供125MHz 参考时钟、以便 PLL 创建9GHz 时钟 、并为 FPGA 和 SYSREF 提供所需的器件时钟。 有关 GUI 设置、请参见随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_real_5F00_821_5F00_PLL.pptx