This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:达到6kSPS

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865618/ddc264evm-reaching-6ksps

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

您好!

使用 DDC264EVM 时,我无法达到通告的6kSPS:设备似乎每两个值中跳过一个值。 例如、我在积分时看到的是60Hz 干扰(这是正常现象、因为屏蔽效果不是完美的)、在积分时看到的是120Hz 干扰、在积分时看到的是160us。 此外、当仅读取一个通道以获得65536个样本时(我假设积分和读取时间明显长于 USB 传输)、160us 或320us 集成周期需要将近42秒。 我使用的是最快的 DCLK (40MHz)、对于一个通道、20位、160us、它应该足够快。

它是评估模块(硬件、编程)的限制还是 DDC264本身的限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 DDC264EVM。

    我们会尽快回复您的问题。

    谢谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们可以正确运行与您提到的使用 DDC264EVM 相同的设置。

    以下是所有设置、如下所示:

    6kSPS、

    一个通道 A 和 B、每个通道用于65536个样本、

    DCLK = 40MHz

    20位

    完成数据采集总共需要21秒。

    请查看设置并在 EVM 设置上运行。

    谢谢!

    此致、

    陈