This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:启动时序

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864120/ads52j90-startup-timing

器件型号:ADS52J90

您好!

我们的设计使用两个 ADS52J90 ADC。  我们想重新访问下面这个数据表部分中指定的启动时序、并要求更新指导。

首先、我们确认我们遵守下面示波器捕获的 T1、T2、T3和 T4。   T4很容易实现、因为在这段时间间隔内、一个人必须对 FPGA 进行编程。

我们在另一个 E2E 论坛帖子中看到、TI 建议对 T5使用比数据表中建议的更长的期限。  我们还怀疑需要扩展 T6、t7和 T8的某些组合。   我们的证据包括 DCLKP 和 DCLKM 上的稳定时间较长(请参阅下图)。   数据表显示、我们可以在~300ns 内开始校准 LVDS 通道、外加对 SPI 进行编程的时间。   下面的屏幕截图显示了在额定条件下复位后、DCLK 仍然稳定在25us 至30us 之间。   这意味着比数据表中建议的时间更长的 T6+t7+T8时间。   

 

超过这一点、我们的设计仍然不稳定。  您对此特定的启动观察结果有什么意见吗?  或者、更广泛地说、您是否有其他我们应该了解的与初始化相关的社区学习?   

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS52J90 EVM。

    我们会尽快回复您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 ADS52J90数据表图70和图71:

    请使用100欧姆差分负载在 DCLKP 和 DCLKM 输出引脚上终止。

    谢谢!

    此致、