This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:我只想对不带 RLD 的单导联 ECG 使用2电极(ADS1291)?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866283/ads1292-i-want-to-only-use-2-electrode-ads1291-for-1-lead-ecg-without-rld

器件型号:ADS1292

尊敬的 TI 专家:

        我有一个项目需要将  ADS1292用于 无 RLD 的单引线 ECG 应用。  ADS1292数据表中的引脚分配 描述了 RLDIN/RLDREF 和 RLDINV 连接到 AVDD 如果不使用、RLD 功能 不会在寄存器中启用,我无法连接到 AVDD、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    这些引脚应连接到 AVDD 以降低器件的功耗。 此外、如果寄存器中的设置不正确、您可能会意外地将器件内部的浮动电压连接到器件、这可能会导致意外问题。