This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用已知正弦波信号测试 ADS1299

Guru**** 2554910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865743/ads1299-test-ads1299-with-known-sine-wave-signal

器件型号:ADS1299

大家好、

我已经开发了定制的 ADS1299板、到目前为止、我已经能够成功地读取和写入寄存器。 此外、我还使用其内部测试信号测试了 ADS、并以平滑的方波作为输出。

下面是 随附的我的寄存器值和内部测试信号输出 Excel 表格。

ADS1299桥接器已启动!
111110
修改了寄存器0x1。
------------------------
修改了寄存器0x2。
修改了寄存器0x3。
修改了寄存器0x15。
修改了寄存器0x5。
------------------------
ID  0x00  0x3E 0 0 1 1 1 1 1 0
配置1  0x01  0xD6 1 1 0 1 0 1 1 0
CONFIG2  0x02  0xD0 1 1 0 1 0 0 0 0
接口3.  0x03  0xE0 1 1 1 0 0 0 0 0
LOFF  0x04  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
通道1SET  0x05  0x65 0 1 1 0 0 1 0 1
CH2SET  0x06  0x61 0 1 1 0 0 0 0 1
CH3SET  0x07  0x61 0 1 1 0 0 0 0 1
CH4SET  0x08  0x61 0 1 1 0 0 0 0 1
CH5SET  0x09  0x61 0 1 1 0 0 0 0 1
CH6SET  0x0A  0x61 0 1 1 0 0 0 0 1
CH7SET  0x0B  0x61 0 1 1 0 0 0 0 1
CH8SET  0x0C  0x61 0 1 1 0 0 0 0 1
BIAS_SENSP  0x0D  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
BIAS_SENSN  0x0E  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
LOFF_SENSP  0x0F  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
LOFF_SENSN  0x10  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
LOFF_FLIP  0x11  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
LOFF_STATP  0x12  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
LOFF_STATN  0x13  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
GPIO  0x14  0x0F 0 0 0 0 1 1 1 1
MIPSC1.  0x15  0x20 0 0 1 0 0 0 0 0
MIPSC2.  0x16  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
接口4.  0x17  0x00 0 0 0 0 0 0 0 0

现在、我想在提供实际的 EEG 信号之前应用函数发生器的正弦波。 我应该只将电极模式更改为正弦波输入的正常电极输入、或者我也需要更改其他寄存器值吗?e2e.ti.com/.../EEG-TEST-ADS-DATA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"我的 PCB 连接后"中添加了一项内容、即 IAM 将所有(+)输入用作电极输入。

    我将通道的所有(-)引脚从外部通过轨迹到基准电极输入对 SRB1引脚短路。

    偏置电极输入连接到 ADC 的 BIASOUT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    您只需在寄存器方面更改正常电极输入即可。 但是、您可能需要根据提供的信号幅度更改增益。  

    确保信号处于输入的共模限制范围内、并仔细检查绝对最大额定值表、以确保器件在施加信号之前不会意外损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我用 Sinewave、ECG 测试了我的电路板、最后还获得了出色的 EEG 记录。

    现在、我将在菊花链模式下测试第二个 ADS1299。 希望它也能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到苏米特的声音!