This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:由 ADS7843组件控制的一些电阻式触摸屏出现问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865244/ads7843-issue-with-some-resistive-touch-screens-that-are-being-controlled-by-ads7843-component

器件型号:ADS7843

您好!

我们遇到了一些由德州仪器 ADS7843组件控制的电阻式触摸屏问题。

所测试的触摸屏有故障:右侧 X 轴的电阻值随时间升高、在触摸此区域时产生较低的电压输出、因此光标向左漂移:

根据 ADS7843的应用手册、当处于差分模式(我们正在使用该模式)时、该问题应自动得到补偿:

 

差分模式

差分模式的运行与单端模式相似、不同之处在于内部 FET 开关将从采集周期开始到转换周期结束继续打开。 面板上的电压也将成为模数转换器的基准电压、从而提供比例式操作。 这意味着、如果由于电源变化、驱动器阻抗随电源变化或温度变化或触摸板电阻随温度变化而变化、那么这些变化将通过 A/D 转换器的比例式运行进行补偿。

 

我的理解是否正确、ADS7843是否应该补偿触摸屏问题?

 

如果是、当我们在差分模式下使用 ADS7843时、为什么我们在应用中仍会看到该问题?

 

提前感谢您的支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    线路上是否有任何外部电容器? 增加电容会产生更长的稳定时间、这可能是您看到的结果。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。

    但您的意思是在 X+、X、Y+和 Y 行中吗? 否、它们直接从屏幕连接到 ADS7843。

     

    ADS7843在良好的屏幕上工作正常,只是当屏幕电阻发生变化时,它不会进行补偿,正如应用手册所声称的那样。

     

    为什么它不能补偿我们故障屏幕右侧的电阻变化?

     

    我们能否获得应用手册提到的薪酬的更多详细信息和/或示例?