This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198和 ADS1194 RLD 连接

Guru**** 2382340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865494/ads1198-ads1198-and-ads1194-rld-connection

器件型号:ADS1198

你好。

在"标准模式(使用 CS1和 CS2)"下、ADS 1198和 ADS 1194用作12个通道。

如果我不使用 RLD、连接是否与所附 文档一样?e2e.ti.com/.../RLD-CONNECTION.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议的唯一更改是也将 RLDREF 连接到 AVDD。 RC 可以保持断开。  

    确保在寄存器设置中禁用 RLD 缓冲器以节省功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alexander Smith。

    很难将 RLDREF 更改为 AVDD (已经成为 PWB)。
    如果操作没有问题、我想保持打开状态、但是否有问题?

    将 RC 设置为断开。

    RLD 缓冲器断电(配置3:PD_RLD = 0 (默认))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为它不会损坏器件。 您可能会看到耗散功率略有增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alex Smith。

    如果没有损坏或故障、我将保持断开状态。

    除了增加功耗之外、还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、不会有任何问题。