This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:绝对最大额定值

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864720/adc12dj3200-absolute-maximum-ratings

器件型号:ADC12DJ3200

你好

查看目标中 ADC 的数据表、第6.1节绝对最大额定值、 我在尝试了解 "峰值射频输入功率(INA+、INA–、INB+、INB–)"和"端子电压范围、 INA+、INA–、INB+、INB–"之间的关系时遇到了一些困难

如果我尝试转换 峰值射频输入功率、我认为数据表中的值不匹配。

请您澄清一下数据表中的值是如何链接的?

提前感谢

此致

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M同 化亚诺:

    根据数据表中指定的数字、峰值射频输入功率和端子电压功率范围是正确的。

    峰值功率是100欧姆差分基准电压或50欧姆单端基准电压。  在计算中、这意味着每个引脚上为+/-1V。  端子电压功率仅以单端为基准、因此电压数 看起来正确、但对地的基准似乎不正确。 我将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的反馈。

    不幸的是、我仍然缺少这种关系。 通常、如果我将峰值射频输入功率转换为电压、则执行以下操作:

    16.4dBm = 10*log10 (((Vrms)^2)/R)+ 30dBm

    假设差分电阻为100Ohm、这会导致差分峰值电压为2.95V、因此我仍然无法获得数据表中报告的+/-V。

    很高兴获得有关这方面的反馈。

    谢谢

    此致

    最大  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我就此与产品工程师进行了交谈、以便他们更清楚地回答他们如何指定此内容。 混淆可能是由 ESD 二极管(例如保护二极管)引起的。 有三个因素需要考虑。 峰值电压、峰值电流和峰值射频功率。 射频功率根据峰值电压和电流计算得出。 ESD 二极管在+/-1V 左右(如 DS 建议)反冲 、电流消耗为+/-50mA。 如果 我们假设在器件上施加幅度非常高的正弦波、以便 ESD 二极管启动、并且源极能够驱动50mA、则 ESD 二极管将有效地将其转换为具有恒定+/-50mA 电流消耗的+/-1V 方波。 然后、射频功率计算为:

     

    PRF-PEAK = 10*log10 (1V * 0.05A / 0.001)[dBm]= 17dBm

     

    不太确定是什么造成了0.5 dB 的差异(17与16.4)…  我拥有的数据 包括通过端接电阻的电流、  线性斜率介于+/-0.9V 之间。

     

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    非常感谢详细的解释。 现在、我已经清楚了。

    为了确保我想获得关于类似主题的反馈、即 VIN_FSR (在第12页的第6.5节"电气特性-直流规格"中指定)转换为输入射频功率。

    我目前假设公式有效:

    P (dBm)= 10*log10 (((Vrms)^2)/R)+ 30dBm

    因此、如果 VIN_FSR = 800mVpp、射频功率将为-0.9691dBm、不是吗?

    提前感谢您的支持

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、正确。 请参见随附的。

    请记住、这是100欧姆和差分信号。 因此、每个桥臂/AIN+或-将是其中的一半。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的支持。

    因此问题得到解决。

    此致

    最大