This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ads7953

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798755/ads7953-ads7953

器件型号:ADS7953
主题中讨论的其他器件: OPA192

 ads7953模拟开关的 Rd 是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在应用部分中、输入信号阻抗有不同的情况、这可能会有所帮助;多路复用器的 Rd 有什么问题?
    连接到多路复用器时、Rd 可估算为200欧姆

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

      数据表中未描述 Mux 的 Rd。 在我的应用中、LPF 连接在 MXO 后面、因此我想知道 Mux 的 Rd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中未明确说明这一点、这是一个缺点
    在数据表的应用部分9中、特别是9.2.2 OPA192缓冲多路复用器输出可能会对您的应用有所帮助
    此致、Cynthia