This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:Vbias 间歇性连接到 AIN0?

Guru**** 2503685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798781/ads1246-vbias-intermittently-connected-to-ain0

器件型号:ADS1246

您好!

此线程的连续性为:

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/741611

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/753350

即使在我们将 Vref 电压从3V 更改为1.8V 后、我们仍面临测量方面的一个奇怪的赝像、这是启动此调查并重新创建原理图的一个赝像。

将 Vref 更改为较低的电压确实很好、但并未消除初始问题。

但今天、我可以重现这种效果、而不了解原因。

Vbias 似乎不时通过 AIN0连接到我们的传感器输出。

我非常确定这是该电压、因为在过去几年中、我们的记录中的影响与我使用 VBIAS_REG_01h 时0b00000001 =>偏置电压施加到 AINP 时完全相同

我们怀疑有 SPI 干扰、但使用寄存器似乎无法正常工作。 我必须记录一段时间,在此期间我可以删除工件:

1 -我们的测量中存在问题。

2 - ADC 被复位、VBIAS 寄存器被写入0x00、被读取并被检查为0x00 、问题仍然存在

3 - 3V 全日空和1.8V 基准关闭

4 - 3V 全日空和1.8V 基准打开

5- ADC 被复位,VBIAS 寄存器被写入0x00,读取并检查为0x00 ,问题消失。

当"vbias 泄露"时(我使用引号、我想与 TI 联系)、停止它的唯一方法是关闭模拟电源、因为复位寄存器似乎无效。

通过写入 VBIAS _REG_01h、我可以重现或删除我们的工件。 但是、当不打算这么做时、寄存器会无效、需要对电源采取措施。

您是否了解多路复用器电路中§9.3.1的不必要 Vbias 连接?

如果不是、我们很难理解为什么当出现伪迹问题时、使事情再次正常的唯一方法是关闭 ADC 模拟电源、因为数字复位似乎不起作用。

我们非常感谢您的提示和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quentin、您好!

    您对 VBIAS 有一些有趣的观察结果。  但是、这可能不是由 SPI 命令直接导致的。  这可能是由瞬态引起的。

    您的原理图片段未显示的几件事是对基准输入或模拟输入进行输入滤波。  很可能发生了瞬态事件、如果没有足够的输入保护和滤波、则可能会出现问题。

    我不太确定"数字重置"是什么意思。  这是否意味着发送 SPI RESET 命令?  还是这意味着您切换了复位引脚?  切换 RESET 引脚应具有与关闭/打开 AVDD 相同的效果。

    查看整个原理图将非常有帮助。  您可以使用以下电子邮件地址将原理图安全地发送给 TI:

    发送电子邮件至:pa_deltasigma_apps@ti.com

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如原理图所示、我们具有针对输入的无旁路直接连接。
    当我们复位 ADC 时、我们首先切换 RESET 引脚、然后发送 RESET 命令、等待0.6ms 并写入配置寄存器。
    我将向您发送完整的原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此讨论已离线进行。

    此致、
    Bob B