This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:ADS5263EVM + TSW1400同步采样和复数 FFT 保存到文件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798334/ads5263evm-ads5263evm-tsw1400-synchronous-sampling-and-complex-fft-save-to-file

器件型号:ADS5263EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5263

您好!

使用 ADS5263EVM + TSW1400、我能否执行以下操作:

  1. 从 ADS5263EVM 卡上 ADS5263内的四个 ADC 中的每一个捕获数据序列(理想情况下为64k 长度)(以便它们与相同的起始采样时钟周期同步)、以便 TSW1400卡随后进行 FFT 处理、
  2. 将所有四个同步 FFT 以复杂格式(实数+图像或放大+角度)保存到 CSV 文本文件(或等效格式)以进行脱机处理?

提前感谢、

纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nath、我们可以支持第1个。 第2个命令如下。 因此我们没有复数 FFT resumtls。 当您获得第一个数据时、您可以在 Matlab 中为复杂数据运行 FFT。

    谢谢!

    频率(Hz)- FFT 图dB FS - FFT 图
    0-123.6
    1.220703k-123.6
    2.441406k- 108.2
    3.662109k- 102.8
    4.882812k-111.1
    6.103516k-103.5
    7.324219k-111
    8.544922k-104.7
    9.765625k-104.5
    10.986328k- 104.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen、

    感谢您的回答。

    我下载了 HSDC Pro v5.00以浏览菜单、并在"File"下找到"Save Integer (I32) Codes as CSV File"。

    这是否允许我将一个 CSV 文件中所有四个时间校准的 ADC 样本切片保存为十进制值、以便我可以直接将其拉到 Excel 中?

    Nathan