This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035:数据输出和时钟输入的长度匹配详细信息

Guru**** 2513855 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799251/amc1035-length-matching-details-for-the-data-out-and-clock-in

器件型号:AMC1035

你(们)好。

我询问了 AMC1035的长度匹配要求, 感谢 Tom Hendrick 先生,我得到了完美的答案,下面是链接:

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/788772/2917345

现在,在另一个项目中,我将使用同一个 ADC,我只想与您再次确认:在曼彻斯特编码模式下使用 IC AMC1035时,我们是否需要数据和时钟的任何长度匹配。 请确认。

此致、

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijetha、

    由于时序要求和阻抗匹配、始终是匹配时钟和数据线长度的最佳做法。 但是、正如 Tom 所说的、这不是曼彻斯特编码模式的主要问题、因为时钟信号嵌入在数据流中、消除了与时序相关的大部分问题。