This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:电源序列问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798771/ads1278-power-sequence-issue

器件型号:ADS1278

大家好、

 我的客户将 ADS1278用于计量应用、他们通过3.3V IO、1.8V DVDD、5V AVDD 序列(数据表建议使用 DVDD、IO、AVDD)为器件供电、3.3V 也为控制1.8V 的 DSP 供电。

 问题在于3.3V 上电时、ADS1278似乎消耗了大量电流(约400mA)、并且交流/直流电源出现故障、因此系统无法正常工作、因此我想知道您是否可以评论为什么 ADS1278在3.3V IO 首次上电时消耗更多电流。 谢谢。  

此致、

王兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    感谢您的发帖。

    建议的加电排序背后的原因是为了确保正确初始化。 这不会对器件造成任何损坏、也不会从电源消耗意外电流。

    客户的测量值是400 mA、具体是在哪里? 您能否验证每个 ADS1278电源消耗的电流大小?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

     感谢您的评论。 很难测量所有3个电源轨电源电流、在本例中、1.8V 未上电、因此它肯定为0。 因此、我认为3.3V 消耗的电流最大。  

    此致、

    王兰德