This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:应用咨询:

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798926/ads1263-application-consultation

器件型号:ADS1263

您好!

目前选择 ADS1263。 需要咨询一些问题:

 芯片是否必须支持差分?

       2.第三个引脚 AINCOM 的作用是什么、如何使用它?

       第15和第16个晶体振荡器引脚是否有只能连接到 MCU 的晶体振荡器? 如果它可以连接到外部晶体振荡器、那么使用 MCU 的晶体振荡器有何区别?

我们的需求是:模拟采集电压值是我们的电源电压、最初确定为5V、3.3V、1.3V、多通道采集、32位高精度、 由于 MCU 资源有限、因此尽量减少 MCU 的资源占用。

该芯片能否满足要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我很乐意帮助您回答有关 ADS1263的问题...

    1. ADS1263始终以差分方式测量两个输入引脚之间的电压。
      但是、这并不一定意味着您无法测量单端输入(例如、您可以将其视为差分输入、但以接地电位为基准、而不是使用第二根信号线)。  但是、您确实需要注意确保输入信号、无论是单端、差分还是伪差分、都不会超出内部 PGA 的共模范围。 为了帮助确定这一点、我建议下载 具有 PGA 共模计算器的 ADS126X-CALC 工具。

    2. AINCOM 只是另一个可由内部多路复用器选择的模拟输入引脚。 但是,它确实提供了内部2.5V 偏置电压(这意味着它将输出2.5V),以便您可以连接浮动传感器(如热电偶)或测量相对于2.5V 的单端信号。 由于您通常无法在不超出 PGA 共模范围的情况下将任何模拟输入接地(除非 AVSS 为负电压)。
    3. ADS1263支持3种不同的时钟源...

      1. 内部振荡器
      2. 外部晶体
      3. 外部时钟源、例如 MCU 时钟

        使用来自专用晶体振荡器电路或 MCU 时钟的外部时钟之间实际上没有区别;但是、通常在使用外部时钟源时、主要问题是降低 ADC 主时钟上的时钟抖动。 晶体振荡器很可能提供比 MCU 更干净的时钟。 但是、如果您需要调整 ADS1263数据速率的功能(这样您就可以通过器件的 DR[3:0]寄存器字段进行调整)、则可以更灵活地从 MCU 时钟以编程方式调整 ADC 的时钟频率。

         

    关于您对 ADS1263测量不同电源电压的能力的评论...
     
    我认为您可以测量所有这些电源、但您可能必须绕过 PGA。 PGA 启用时、您绝对不能将任何模拟输入接地、并且在启用 PGA 时将任何输入引脚连接到5V 也会成为一个问题。

    需要考虑的另一点是、ADS1263在连接到这些电源电压时是否会关闭? 如果是、您需要限制输入电流(使用串联电阻)以确保输入电流不超过10mA、否则可能会损坏器件。

    旁路 PGA 和添加串联电阻的组合并不理想、但如果保持串联电阻较低(介于500欧姆和2k 欧姆之间)、则可能会获得良好的性能。 另外请记住、电源噪声可在 ADC 的转换结果中观察到、因此除非您使用非常干净的电源、否则您可能不会从 ADS1232位分辨率中受益太多;对于24位或16位 ADC、您可能会满意。