This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:ADS1015-Q1

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015, ADS7049-Q1, ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798685/ads1015-q1-ads1015-q1

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS7049-Q1ADS7142-Q1

您好 TI

我们正在 ZF TRW 汽车 ADAS 应用 产品(摄像头)中使用 ADS1015-Q1、现在我们正在寻找等效但尺寸更小的器件。  正在寻找 尺寸 小于10VSSOP 的器件:15mm2:4.9 x 3。

请帮我查找小尺寸汽车 ADC?

此致

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sundar、


    我们没有比 ADS1015-Q1更小的等效替代产品。 然而、最初的 ADS1015确实采用超小型1.5mmx2.0mm X2QFN 封装、但该封装不是汽车级的。

    还有其他 ADC 较小但不同。 其中、我想 ADS7049-Q1和 ADS7142-Q1可能可以正常工作、但两者都没有内部基准。 这些是 SAR 类型的器件、ADS1015是 Δ-Σ 类型。

    我会将此问题告知其他有关我们汽车级器件的更多信息的人员。 如果他们有更多建议、他们可以添加到此帖子。



    吴约瑟