请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIPD120 主题中讨论的其他器件: ADS124S08EVM、 ADS124S08
您好!
我对 RTD 测量系统有一定的要求、发现 TIPD120与我所需的设计大致相同。 如何获取 TIPD120? 是否有任何样片板可用于测试相同的板?
提前感谢您提供的任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 RTD 测量系统有一定的要求、发现 TIPD120与我所需的设计大致相同。 如何获取 TIPD120? 是否有任何样片板可用于测试相同的板?
提前感谢您提供的任何帮助。
Harikrishnan、您好!
如您在 TIPD120的产品页面上所见:"完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可出售。"
如果您还没有看到 RTD 测量的基本指南、请访问 :www.ti.com/.../sbaa275.pdf
我还建议您查看 ADS124S08系列器件、包括 ADS124S08EVM、您可以在该 EVM 上执行各种 RTD 测量。