This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:是否有方法通过硬件设置将此器件配置为单端电源?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798590/ads131a02-is-there-a-way-to-configure-this-part-as-single-ended-supply-by-hardware-setting

器件型号:ADS131A02

大家好、

如数据表中所示、VNCPEN 的值决定了电源为双端或单端。 这是将该器件配置为单端电源的唯一方法吗? 是否有另一种方法通过硬件设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪嘉


    设置 VNCPEN 可启用负电荷泵、从而实现更大的输入范围。 这基本上设置了器件自己的负电荷泵电源、以便输入范围可以从 AVSS-1.65V。 VNCPEN 只能通过对寄存器的写操作来置位 SYS_CFG 寄存器中的 VNCPEN 位。 这不能通过任何硬件设置进行设置。

    但是、ADS131A02电源可以设置为双极电源。 为此、请使用±2.5V 电源。 AVDD 可设置为2.5V、AVSS 可设置为-2.5V。 类似地、这将允许更大的输入电压范围。



    吴约瑟