This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:获得更高的输入范围

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/798260/ddc114-get-a-higher-input-range

器件型号:DDC114

大家好、

我们正面临一个问题、我们希望电流输入为100uA。

根据数据表、最大输入电流=350pC/50us=7uA  

然而、仍有输入电流规格为750uA。

是否可以具有更高的输入电流(100uA)?

如果是,我们如何做到这一点?

如果没有、是否有任何具有更高输入范围的 TI 器件?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    您对 DS 的解释正确(7uA)。 750uA 仅从损坏器件的风险的角度来看。

    尽管如此、并非所有的都丢失了... 一件事(可能不适合您)是在350pC/50us 中、假设为恒定电流。 不过、您可能具有1us、20uA 的脉冲、从输入饱和的角度来看、该脉冲仍然有效。 注意:器件的输入响应可能存在挑战。 器件会尝试获取尽可能多的电流、但由于 BW /输入放大器响应、器件实际上会存储在输入寄生电容中、该电容将在第一个1us 后流入器件、稍后会有效地加以计算。 这具有限制/必须进行测试、性能可能不完全相同、但我们有客户使用具有脉冲输入电流的 DDC、其中峰值电流超过"直流"计算限值。

    在上述操作之后、唯一的选项是在外部修改输入配置以处理电流。 一种方法是短接耦合或多个 DDC 通道、以便在它们之间分配电流。 这方面有一些限制,但它似乎是在进行一些试验  (正在进行中的工作)。 不过、这可能不足以满足您的100uA 要求。 另一种方法是使用电阻分压器、其中部分电流会路由到接地端、部分电流会路由到器件输入端。 我们还将对此进行检查、但它似乎也起作用、尽管您在计算时确实需要考虑器件的输入阻抗不是零(您可以通过施加电流并测量输入直流偏置电压来测量该阻抗)。

    从事这些实验/配置工作的人员目前是 ooo、但如果  您想稍后更新、请在 list.ti.com 上写信至 ddcxxx-support。。。

    此致、
    教育