This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:使用具有烧毁电流的多通道模式

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1248, LMP90100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797726/lmp90100-use-multichannel-mode-with-burnout-currents

器件型号:LMP90100
主题中讨论的其他器件:ADS124S08、 ADS1248、

我想使用多通道扫描以及诊断标志。 我从应变仪获取信号、并在2种模式下检查 ADC 数据和标志、即

ScanMode2:一个或多个通道连续扫描
ScanMode3:一个或多个通道连续扫描、具有 Burnout 电流

在这两种情况下、我都可以更改标志状态。 当我在两种模式下断开传感器连接时设置电源轨标志。  那么,ScanMode3 (含烧毁电流)有什么意义?

2.如果我没有设置 SENDIAG_THLDH 和 SENDIAG_THLDL 值、什么时候会设置 SHORT _THLD_FLAG? 当输入信号电压非常高但小于 VA 时、我可以看到它的设置。 例如、当 VREF 和 VA 设置为5V 且增益为128时、OFLO 标志设置为39mv、SHORT THLD_FLAG 设置为1.3V。

3、POR_AFT_LST_RD 标志何时被置位、其意义是什么? 数据表显示:上次读取后的上电复位= 1时、由于上次读取 SENDIAG_FLAGS 寄存器时发生上电复位事件。 但为什么 ADC 会在读取后复位?

此致、


那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    感谢您的发帖! 这是否适用于新设计? 如果是、我强烈建议考虑使用 ADS1248或 ADS124S08系列器件。

    我不是很熟悉此器件、因此我将联系我的同事确认我的答案。

    1:ScanMode3是在注入烧毁电流而不干扰信号的情况下扫描多个通道的唯一模式。 这在" Burnout 电流"部分进行了详细说明。

    我在数据表中看不到 SENDIAG_THLDH 和 SENDIAG_THLDL 的默认寄存器值、但是查看第9.3.8.3节中的示例、您的观察结果是合理的。 当(-38.2mV)≤VOUT≤(38.2mV)时

    3."上次读取后上电复位= 1、因为上次读取 SENDIAG_FLAGS 寄存器时发生上电复位事件。"
    我认为这是试图说、自从上次读取寄存器后、发生上电复位事件(例如电源下降)时、标志就会被置位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 是的、这是一个新设计。 我看到 ADS1248或 ADS124S08是 TI 最近推出的转换器。 我将查看这些内容。 您能告诉我更多有关它们的信息吗? 我们将使用4个通道通过在每个通道上连接的应变仪对信号进行转换。 每个通道的速度不需要超过5SPS。 另外、请告诉我 TI 是否会在不久的将来停止供应 lmp90100?

    此致、
    那曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    首先、也是最重要的、这两款器件的价格都较低、而 ADS124S08 VQFN 是最小的尺寸。 两种器件的直流性能都更好、噪声也更低。 ADS124S08是我们的最新器件;因此、它代表了我们的最佳技术功能并具有大量集成功能。 还有更多有关 ADS124S08的支持文档。 我强烈建议您考虑使用 ADS124S08、因为它是我们必须提供的最佳产品。

    目前、没有一个停止为 LMP90100供电的活动计划。 但是、由于这是3个器件中最旧的器件、我推测较新器件的使用寿命会更长。

    TI 没有任何寿命计划或声明器件的制造寿命有多长。 以下是 www.ti.com/quality 上文档的报价。它位于通用质量指南文档中。

    TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。