This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82裸片温度

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797907/dac38rf82evm-dac38rf82-die-temperature

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82

您好!

我使用的是启用了片上 PLL 的 DAC38RF82 EVM、我看到裸片温度读数为78 C

该器件可在哪种温度下工作?

我观察到芯片和散热器之间没有热膏。 我应该应用一些吗?

请告诉我。  

谢谢你。

Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallesh、

    我们正在调查您的查询、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallesh、

    建议的最大芯片温度为105 C。如果您在室温下使用此电路板、它应该不会有任何问题。 如果您计划在85°C 的温度下运行、您可能需要添加热膏、并且可能需要气流流经散热器。

    此致、

    Jim