This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:ADC08Dxxxx 中的潜在数据表勘误表

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797831/adc08d1520-potential-datasheet-errata-in-adc08dxxxx

器件型号:ADC08D1520

团队、  

我已经介绍 了 ADC08D1520 ADC 的数据表,并对表10和12 (寄存器3和11)中包含的一些信息有一个具体的问题。 每个都包含报价:

 

“为了获得最佳性能,建议将此字段中的值限制在0110 0000 0b 至1110 0000 0b 的范围内,即将调整量限制在±15%”

 

这些引号在 ADC08Dxxxx 系列中也是一致的。 他们是否应该说“限于0010 0000 0b 到1110 0000 0b 的范围”? 这将与表其余部分所隐含的线性关系一致、并给出+/- 192个计数=+/- 15%。

 

请告诉我您的想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们将详细了解这一点。 感谢您指出!

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    我查看了 ADC08D1520数据表、您答对了。 为了保持在+/-15%的正确建议调整范围内、最小设置不应低于0010 0000 0b (64D)、最大值不应高于1110 0000 0b (448d)。
    我将在下一次相关数据表更新中记录此更正。
    此致、
    Jim B