This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:16位分辨率不会累加

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797828/ads1115-16bit-resolution-does-not-add-up

器件型号:ADS1115

您好!

我正在使用分压器来测量欧姆电阻器(0V-5V)(NTC)上的压降。 当我取出传感器时、我应该获得稳定的2^16输出(bc 16位分辨率)。 但是、ADS1115为我提供了一个26753 (给予或接受)的值。 它会变化+/- 10个数据点。 为什么会这样、我做了些什么?

我将数据从 ADS1115发送到 Arduino Mega。 分压器由 Arduino 提供(5V)。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、


    ADS1115是一款全差分 ADC、即使该器件用作单端器件、ADC 数据仍会以差分方式进行测量。 因此、正满量程为2^15-1 (7FFF)。

    对于测量、我想您使用的是±6.144V FSR 范围。 如果您获得的是26753d、则会转换为:

    (26753*6.144V)/2^15 = 5.016V。

    这将非常接近您预期的5V 电压。 我会注意到、在±6.144V 范围内、输入不会达到满量程、因为输入电压仍然小于满量程。 请注意、输入不应超过电源电压。 最大绝对输入电压为 VDD+0.3V、超过该电压可能会损坏器件。


    吴约瑟