This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300测试

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797690/afe4300-afe4300-test

器件型号:AFE4300

您好 的团队:

这是使用我设计的四个电极进行测试;

1.人体相位角测试 不准确,从8kHz 到256KHZ 的测试,增加频率,相位角 也增加,但 I 测试 结果与相位角和频率;没有直接关系

2.   人体阻抗从8kHz 增加到16kHz,从32kHz 降低到256KHZ?  为什么?

3. 测试纯电阻、8kHz 至64KHZ 范围内的激励电流、使用示波器监控波形和电压幅值变化、电压幅值基本相同、当频率切换至128KHZ 时、256KHZ 电压幅值会显著降低?

您可以帮助支持它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    有关 AFE4300的问题、请将其发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子。