This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC 38j84、ADS54J66

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813429/dac38j84-dac-38j84-ads54j66

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:ADS54J66

您好!

请提供 ADC 的 SNR 和 SFDR 测试结果

具有以下输入的 ADS54J66。

ADC:fin= 670MHz、带宽为10MHz、fs=300MSPS

请提供 DAC 的 SNR 和 SFDR 测试结果

具有以下输入的 DAC38J84。

DAC:Fout =670MHz、10MHz、Fs=2400MSPS

我们请求您使用适用于 ADC 和 DAC 的 EVM 提供上述信号的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassen、

    在我们获取数据之前、您可以根据这2个器件的数据表中提供的信息估算 SFDR 和 SNR。 以下是 SNR 计算示例:

    NSD (DAC)=-157dBFS/Hz,SNR,10MHz 范围内=-157+10*log10e6=-87dBFS

    NSD (ADC)=-151.7dBFS/Hz,SNR,10MHz 范围内=-151.7+10*log10e6=-81.7dBFS

    对于10MHz 带宽内的 SFDR、我估计 ADC 为-100dBFS (来自数据表的图8)、DAC 为-80dBFS (来自数据表的图12)

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    请提供上述要求的测试结果。

    此致、

    哈森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    请帮助您获取所需的测试数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    等待上述要求的测试结果。

    此致、

    哈森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_821_5F00_NCO_5F00_PLL_5F00_setup.pptxe2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_300M_5F00_Ext_5F00_CLK.pptxPrahlad、

    ADC 的数据已附加。 对于 DAC、NCO 需要获得670MHz 的输出。 相关数据也随附在附件中。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 为生成此数据所做的努力。

    如果有任何疑问、我将分析这些报告并返回。

    此致。

    哈森