This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:DAC7811 EVM 未从主 MOSI、SCLK、CS 获取数据

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815611/dac7811evm-the-dac7811-evm-is-not-taking-the-data-from-master-mosi-sclk-cs

器件型号:DAC7811EVM
主题中讨论的其他器件:DAC7811OPA277

希伊…

当我为 J2_B 提供正确的 MOSI、SCLK 和 CS、引脚编号 MOSI 为 J2B_11、SCLK 为 J2B_3、CS 为 J2B_7、Vref 和 VDD 时。

DAC7811未考虑主器件的输入。

我应该为此做些什么才能工作?
此外、我获取的 Vref 为1.66V、是我移除了所有主连接、也获得了与1.66V 相同的输出电压   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否也描述您的电源连接? 此外、如何在主机 MCU 板和 EVM 板之间配置公共接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    我使 J3_10引脚的数字接口电源为+5V,J3_5的 DGND,J3_1和 J3_2的 Vref 为+_10V。

    FPGA 和 DAC7811之间的共地,J2_T 引脚编号为4。

    我还会使用 所有连接进行结账。DAC7811 IC 连接也是如此。我将在相应引脚上获得正确的 SYNC A 和 SCLK 以及 SDI、但 IOUT iam 获得0v。

    我应该怎么做才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    您能否准确描述您测量的节点以及结果是什么? 您提到了1.66V 的 Vref、这是在 OPA277输出的 W3跳线处测量的吗? 您是否在 DAC7811的引脚上测量过基准电压? 您是否已验证电路板上的 VDD、VCC 和 VSS 电压是否稳定?

    我想、在另一个主题(e2e.ti.com/.../815256)中、您已经开始分享有关数字的更多详细信息。 我认为我们需要非常小心地验证您的 MOSI 数据是否确实正确连接到 DAC 的 SDIN 引脚、因为顶部和底部 J2连接器具有不同的引脚排列。 如果 DAC 可能以不同于逻辑分析仪的方式解读信号、则最好使用示波器直接探测引脚、而不是显示逻辑分析仪的捕获结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    看起来您主要是在处理另一个线程上的此问题的 Uttam。  我将关闭这个。  如果您希望将此内容作为单独的对话进行维护、请随时再次发布到此主题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    我在 TP2处测量了输出、得到了1.66V。

    我可以验证所有电压和电源连接以及所有 MOSI、CLK 和 CS 连接是否正确连接、事实上我在 DAC7811 IC 上获取的 MOSI、CS 和 CLK 我将检查示波器、看看 MOSI、CS 和 CLK 是否正常连接 不是?

    我在 DAC7811 IC 上传递的数据是什么?我不知道为什么我应该将恒定电压作为输出?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    是的、请使用示波器而不是逻辑分析仪来验证 SPI 信号完整性。 您也可以在此处共享这些图像、供我们查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

     我通过示波器测量了所有 SPI 协议属性、获得 了数据表中提到的精确脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    您能否共享这些捕获、以便我们验证它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    由于您在另一个主题中继续了此讨论、我将关闭此主题。