This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5610 A 应用电路图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815220/vsp5610-vsp5610-aapplication-circuit-diagram

器件型号:VSP5610

您好!

  我需要将 VSP5610与 CCD 传感器连接、因此我需要应用电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    我已向您发送了一封电子邮件。 请检查它以查看应用电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      VSP561X 芯片输出引脚,如 XCP、XRS、XP1、XP2、XP3、XP4、X1L、X2LXCLR、XSH1、XSH2、XSH3、XSH4 --- >连接到处理器(或)需要直接连接到 CCD 芯片(EX:TCD1209DG)控制引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheree、

    VSP561X 芯片输出引脚、如 XCP、XRS、XP1、XP2、XP3、 XP4、X1L、X2L、XCLR、XSH1、 XSH2、XSH3和 XSH4应该被连接至 CCD 芯片。