This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:如何将连续采样设置为140ksps

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/814375/ads7142-how-to-set-continuous-sampling-to-140-ksps

器件型号:ADS7142

尊敬的所有:

   1,我计划使用 CC3220通过 I2C 与 ADS7142通信、以支持高达40ksps 的连续采样。如何设置它?

   2 μ A,ADS7142不能?连续采样、是否有任何其他推荐器件 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我们的 ADS7142专家已离开办公室几天。 但是我确实有机会与她交谈。 要执行某种连续采样、您可以使用手动模式来配置和获取数据。 40kSPS 应是可实现的速率。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph:

        感谢您的回复。  

    但 使用手动模式配置 连续采样,需要提供连续 SCL 信号、除非硬件添加了 SCL 时钟芯片?

    我已经尝试使用似乎不起作用的软件?所以让我们看看我们是否可以从硬件生成 SCL 信号。

    此外、如果硬件生成 SCL 信号、并且我们读取的数据也是通过 I2C 读取的、那么它将再次与 SCL 发生冲突。
    这个问题能否解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 使用手动模式配置 连续采样,需要提供连续 SCL 信号、除非硬件添加了 SCL 时钟芯片?

    我已经尝试使用似乎不起作用的软件?所以让我们看看我们是否可以从硬件生成 SCL 信号。

    此外、如果硬件生成 SCL 信号、并且我们读取的数据也是通过 I2C 读取的、那么它将再次与 SCL 发生冲突。
    这个问题能否解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过硬件创建 SCL 信号会带来问题、主要是同步问题。

    您是否会解释您的软件无法与设备通信的原因?

    如果您想了解其他器件、请告诉我有哪些要求? 从这篇文章中、我假设是一个双通道器件 I2C、其最小吞吐率为40KSPS?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia:

        感谢您的回复。

    使用软件方法、我们还需要触发 CLK、我们不想这样做。
    ,器件只有支持超过140kSPS、2通道、简单运行或高于此规格的连续采样的器件才能被我们接受。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timsen、

    每个器件都需要一个 SCL 信号来输出数据、即使该信号是连续的也是如此。 没有 SCL 信号、数据传输就不可能发生。

    我建议联系 CC3220团队并解决您的软件问题、或确认 CC3220能够/无法提供 SCL 信号以及如何提供。

    此致

    Cynthia