This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:如何正确使用 RLD 功能

Guru**** 2885600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812233/ads1298-how-to-properly-use-the-rld-functionality

器件型号:ADS1298

我遇到 RLD 驱动系统问题。 我能够读取计算机生成的信号和人类生成的信号。 我遇到的问题是、我在读取时有很多噪声(可能是60Hz 噪声)、患者移动也会产生大量噪声。 我通读了 RLD 驱动器的文档、但仍然缺少一些"操作方法"。 我想使用 RLD 驱动器来消除系统中的额外噪声。

问题:

  1. 要使用 RLD 驱动、我应该关注 CONFIG3寄存器或 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器吗?
  2. (在 CHnSET 中)应将每个通道置于什么设置中?
  3. 我应该在哪些通道中放置电极?


说明/我所在位置:

  • 我将使用患者前臂上的所有电极。
  • 我使用的是 ADS1298。
  • 我可以轻松地对寄存器进行读取和写入。
  • 我正在使用 Arduino Due。
  • 我想使用尽可能多的通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    感谢您的发帖、很抱歉耽误您的时间!  

    RLD 驱动器可以帮助消除60Hz 噪声、但可能不会帮助患者移动。 为了提供快速概要、RLD 电压可以是您选择的输入通道的总和、也可以选择为1/2 Vs。 使用 RLD 可确保电极的测量值处于 PGA 的共模范围内、并且可以通过 PGA 上的共模抑制理想地消除大部分噪声。  

    1.两者。 CONFIG3用于基本 RLD 放大器操作。 例如、RLD 放大器打开、电极连接、您是从电极生成 RLD 电压还是使用中间电源。 RLD_SENSP/N 将允许您决定要在 RLD 的求和中包含哪一个(如果有)输入。  

    2.正常操作、所需的增益(越高越好、可以充分利用满量程范围-当然不会发生削波)和正常电极输入。 如果 RLD 电极与患者断开连接、也可以通过正常电极之一路由 RLD 信号、但现在我们不必担心这一点。  

    3.这真的由你决定。 正在执行哪种类型的测量? 您希望通过此测量实现什么?  

    我建议查看此视频系列: https://training.ti.com/how-measure-ecg-guide-signals-system-blocks-and-solutions

    并查看我签名中的 BIOS 常见问题解答、了解更多配套资料下的共模抑制应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith 先生

    感谢您的回答!

    查看文档后、我仍有一些问题。   

    1) 1)就共模抑制(CMR)而言、这是通过连接到 RLD_OUT 的电极发生的吗?  或者、我在哪里发送该 CMR 信号?  如果 RLD 电极断开连接、这是我还可以通过其他电极发送的信号吗? (我不太关心 RLD 断开连接、更关心如何通过不同的通道发送 RLD_OUT)。

    2) 2) CONFIG3位4的用途是什么? (RLD_MEAS)

    3) 3)如果 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 在0x00、是否有任何 RLD 信号?  还是这样显式生成信号?

    说明:

    • 我正在尝试从前臂获取 EMG 数据、因此所有电极都将位于前臂上。
    • 理论上、我将使用它来控制假肢。
    • 我能够观看整个视频系列、并阅读了 BIOFAQ 中的一些扩展文档。

    再次感谢您的所有帮助。   

    最棒的

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    很高兴能提供帮助!  

    1.是的,电极通常称为右腿驱动电极。 对于标准3导联 ECG 系统、您将在右臂、左臂、左腿上进行测量、然后使用右腿驱动电极来驱动共模信号。 这是正确的-请看图34。 数据表中。  

    2.有时测量应用于病人的 RLD/共模信号会有所帮助。 它可用于彻底检查是否已正确启用/偏置。  

    3.看图34... 您可以使用 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 生成 RLD 信号作为电极测量的总和、也可以使用 RLDREF_INT 生成中间电源。 我对 EMG 没有太多经验、因此我建议尝试两者以查看哪一个能够产生更好的共模抑制。 从理论上讲、我认为不会有太大的差异、但我以前很惊讶。  

    听起来像是一个很酷的项目、很高兴听到 BIOFAQ 很有帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith 先生

    感谢您通过我的号码系统作出响应。  它有助于跟踪问题是否得到解答。

    当我查看数据表中的图34时、我看到 RLD_OUT 进入 RLD_IN。  在 RLD_IN 之后、我看到它基本上取代了 IN8P 和 IN8N 电极、以便您可以读取信号。

    我希望使用 RLD 信号来帮助消除60Hz 噪声、但我的电流板不提供 RLD_OUT 的访问权限。  我不完全了解 RLD 信号以及如何使用电极。

    1) 1) RLD 电极是我的器件的输入还是输出?

    2) 2)如果我正确理解该过程、我获取 RLD 信号、并通过 RLD 电极将其应用到患者身上。  这有助于消除60Hz 噪声。

    2) 2)正确吗?  或者、我是否缺少 RLD_B电 极的工作方式?

    3) 3)除了 RLD_OUT 外、是否有其他方式通过其他引脚发送信号?   我在之前的帖子(您的帖子)中认为、可以将此信号从其他信道发送出去。  图33中是否显示了这种情况?  多路复用器位110还是111?

    感谢您在该项目中的帮助和及时的响应。

    最棒的

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    1、RLD 电极是输出。  

    2.正确。

    3.信号仍然需要从 RLD_OUT 传出,以便 RC 滤波器可以设置信号的相位。 您可以在此处连接 RLD_Electrode、也可以使用 MUXchX[2:0]寄存器将其路由为来自其中一个输入通道的输出。 如图33所示。  

    很高兴能提供帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith 先生

    以下是使用我们讨论过的所有信息进行的数据采样。

    我认为红色数据是正确的 EMG 数据。  但是、我无法弄清所示的其他3个通道为什么看起来不遵循相同的模式。  显示的通道是通道1-4。

    我的寄存器读取十六进制中的以下内容...

    配置1 85.
    配置2 10.
    配置3 E4
    通道1 00
    通道2 00
    通道3 00
    通道4 00
    通道5 06
    通道6 00
    通道7 00
    通道8 07
    RLD_SENSP 07
    RLD_SENSN 07

    我尝试根据前三个通道的平均值生成 RLD 信号。  我认为我的配置3是正确的。

    对信号的其余部分有什么看法?

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    电极到底连接在身体的什么位置?  

    如果您更改它们的位置、即交换通道1和4、您是否会看到相同的信号模式?  

    我想知道这是通道配置还是电极位置问题。  

    如果您将 CONFIG3更改为 EC 以在内部生成 RLD 信号、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith 先生

    我使用一个由34个电极组成的套管、这些电极在前臂上的大部分位置间距。 我基本上可以将任何用于一组差分对。 我的电流设置涉及使用弯管/尺附近的一个电极作为我的 RLDOUT 信号(当前通道8 N)。 对于通道1-7、弯管/溃疡附近的另一个电极为负极。 其他电极偶尔在前臂周围放置、没有特定的顺序(我可以将其移动到前臂周围的任何位置、甚至更少)。
    下面的一系列图显示了我在一次会议中收集的数据。 图1显示了连接到交流电源时的噪声。 然后、我断开了我的笔记本电脑与墙壁的连接、以获取其余数据。

    图2显示了使用配置3 = 0xE4时的情况。
    图3显示了在某些情况下、我可以使两个通道正常工作。
    图4显示、如果没有任何其他命令、两个通道可以更改。
    图5显示了当一个通道漂移到另一个通道(或区域)时、它会从良好的 EMG 数据更改为噪声。
    图6显示了两个通道中的一个因噪声而丢失。
    图7显示所有通道都因噪声而损失(由于图5中提到的漂移)。
    图8显示了具有良好 EMG 数据的不同两个通道。

    我觉得我已经为配置和通道本身尝试了多种不同的通道设置。
    如果你有任何建议,我很乐意接受。 与此同时,在我等待你的答复时,我将更加详细地记录我能找到的任何模式。

    1. 是否有好的方法来减少漂移?

    感谢您在了解 RLD 与 ADS1298方面提供的扩展帮助。

    最棒的

    Spencer

    图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、  

    非常有趣的应用。 不要着急,但当你有机会重新发布照片时,会很棒。  

    您指的是什么类型的漂移? 信号的直流电平是否随时间缓慢变化?  

    尝试将 RLD 电极放置在更中心的位置、看看这是否有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、照片只是半上传。  我会再给它一个机会。

    我所说的漂移我认为是直流偏移、但正如您从图中看到的那样、它可以在5分钟内显著移动。

    我将移动 RLD 并查看它是否发生任何变化。

    谢谢、

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    它会发生。  

    或者、您可能需要尝试用蓝色接线连接中位电源共模配置、如以下文章中所述:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith 先生

    感谢您对 RLD 驱动器的帮助。  我决定结束这个论坛、当我有一些更明确的问题时、我会将其发布在一个新主题下。

    感谢您花时间解释和回答问题。

    最棒的

    Spencer