This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:SYSREF+/-、DACCLK+/-

Guru**** 2841200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, DAC38RF83, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/815073/dac38rf83-sysref---dacclk--

器件型号:DAC38RF83
主题中讨论的其他器件:LMK04616LMK04828

你(们)好

我想将 LMK04616连接 到 SYSREF+/-、DACCLK+/-输入。

LMK04616输出为8mA HDSD、4mA HDSD 和16mA HCSL。

我需要使用哪种选项以及需要哪种耦合(交流/直流)?

我需要什么端接?

此致、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    建议进行直流耦合、但 SYSREF 在内部偏置为500mV、需要400mVpp 摆幅。 我建议您咨询 LMK04616团队、了解是否可以将时钟器件共模和摆幅配置为与 DAC38RF83兼容。 如果它们不兼容、则唯一的选择是交流耦合。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想交流耦合。

    如何完成?

    我想使用 HDSD 8mA。 这个问题吗?

    它是否也适用于 DACCLK?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    要进行交流耦合、请使用电容器(0.1uF)在 LMK 共模和 DAC 共模之间提供直流隔离。

    确保针对 HSDS 8mA 适当地终止 LMK。 有关如何终止 HSDS 8mA 的信息、请参阅 LMK04828数据表

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    我查看了 LMK4828数据表、但未找到如何终止 HSDS。

    您能在哪一页写我吗?

     

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    向我发送一封包含您的电子邮件的私人邮件、我将向您转发有关此邮件的文档。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还向您发送了演示文稿、因此我将关闭此主题。