This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175:采样正弦波和方波时的抖动问题

Guru**** 2833375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810762/adc1175-jitter-problem-when-sampling-sinewave-and-squarewave

器件型号:ADC1175

您好!

我有一个项目、在 ADC1175 20Mhz 的引脚上持续采样 ADC、但在波形上面临很多抖动。 我认为问题可能与来自微芯片时钟和连接 ADC 时钟引脚的裸线有关。 并决定根据客户支持的建议、在 ADC 的时钟引脚之前进行更多调查并使用逆变器。 但抖动并没有变差。 抖动数量增加。  

我在没有任何逻辑 IC (如逆变器)和逆变器的情况下使用来自微芯片的时钟信号时附加了屏幕截图(case.rar)。 如何减少抖动?

谢谢你

此致  

Baris Erdogane2e.ti.com/.../Case.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    这是在定制 PCB 上进行的、还是在试验电路板/原型板上进行的? 您可以共享您的 ADC 原理图吗? 在拍摄这些示波器照片时、是否启用了 ADC 并进行采样? 在 ADC 采样时以及在禁用 ADC 时、您能否获取时钟输入(20MHz)的示波器截图?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请参阅下面的答案、

    这是在定制 PCB 上进行的、还是在试验电路板/原型板上进行的?

    原型板

    您可以共享您的 ADC 原理图吗?

    请参阅附件

    在拍摄这些示波器照片时、是否启用了 ADC 并进行采样?

    ADC 已启用、并在从我在 Windows 7上运行的波形分析器应用中获取这些屏幕截图时不断进行采样

    在 ADC 采样时以及在禁用 ADC 时、您能否获取时钟输入(20MHz)的示波器截图?

    我有一个示波器只有20Mhz 带宽、拍摄了附加但没有意义的全镜头

     

    我还附加了 ADC Vin 引脚示波器屏幕截图、其中显示引脚会产生火花。 可能是其中一个模拟电源引脚上的电容器问题是主要原因或 ADC1175 IC 本身中的比较器。

    我忘了介绍模拟电源引脚和数字电源引脚合并的扼流圈、为此我使用了4.7uH 的电感

     

    谢谢你

    此致

     

    Baris Erdogane2e.ti.com/.../Case_5F00_2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    我从原理图中看到的一点是 VRT 连接到5V、而 VRB 接地。 对于该器件、这是太大的采样窗口(VRT 和 VRB 之间的最大差为2.8V)、因此您应将 VRT 或 VRB 更改为符合要求。 我不知道您会因为这种违规而看到什么类型的错误。

    您的样本数据是什么样的? 您是否能够获取代码或 FFT? 只需仔细检查、但采样时钟(引脚12)为20MHz、模拟输入频率是多少(引脚19)?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    VRT 和 VRTS 相互连接、其中两个连接到5V。 我没有更新这一点。 正如 ADC1175数据表在图19中提到的。

    我测量的 VRT 大约为2.09V、VRB 非常接近0V

    示例数据与"case.rar"附件中 Before_Inverter_1.png 文件(分别为_2和_3)中的数据类似。  

    我还从 ADC Vin 获取示波器样本并运行 FFT 并附加了“case_3.rar”。

    触发正弦波形时的"FFT_1.png - FFT_3.png"、测试信号为"878 Hz 正弦波"时触发尖峰时的 FFT_4和 FFT_5示波器测量 ADC Vin 引脚上的频率27-28 Hz、我认为这是因为示波器会破坏振荡。

    谢谢你

    此致

    Baris Erdogane2e.ti.com/.../Case_5F00_3.rar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    我正在尝试将您共享的文件拼接在一起、但我不确定我目前要解决的问题是什么。

    FFT_1-5 png 文件对我来说是相同的。 您是指我在下图中圈出的尖峰吗?

    我之前问过您是否使用原型板、因为噪声很容易从"噪声"接地层耦合。 当微控制器位于同一接地端时、情况尤其如此。 您能否关闭微控制器/振荡器电源并查看您是否仍然注意到这种"干扰"?

    如果我没有解决您尝试解决的问题、您可以重定向我吗?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Dan、

    是的、您圈出的干扰确实是我的问题。 由于我无法向您发送示波器屏幕的视频、我尝试通过发送案例的连续照片来解释问题。 微控制器通过 USB 将采样数据发送到我的计算机和波形分析器应用。

    让我把两个场地分开,然后再拍一张照片。

    我是否应该合并微控制器的接地端和 adc1175的数字接地端?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    是的、请尝试一下。

    那么、我了解一下、微控制器正在将 ADC1175的数字数据发送到您的 PC、PC 随后正在运行示波器应用以查看波形? 您无法查看 VIN 引脚上的模拟信号?

    此致、

    Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我还能够通过波形应用和示波器测量 adc1175V 输入电压。 但当我触发波形时、这两种情况都显示相同的毛刺脉冲。 我需要消除 Adc1175的 Vin 引脚上的毛刺脉冲。 毛刺是由我糟糕的 PCB 设计或 adc1175本身造成的。

    背景为绿色的照片来自我的波形应用、该应用由 adc1175和 USB 连接(通过微控制器)填充 到计算机的 USB 缓冲器

    谢谢你

    Baris Erdogan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    您是否能够解决干扰问题? 分离平面是否有帮助?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    附加了新的快照、我移除了 ADC Vin 引脚之前的所有整形网络(电阻器、运算放大器、电容等)、并以 20Hz 和406Hz 的频率将正弦波直接施加到 Vin 引脚。 前后分离接地。 奇怪的是,在分隔的场地之后,我觉得这种情况似乎变得更糟。  

    虽然我将 ADC 的模拟接地端与 微控制器的接地端分开、但 ADC 的数字接地端与微控制器的接地端相同、但当我测试微控制器接地的电缆连接和 ADC 的模拟接地端时、我会收到蜂鸣音信号、就好像所有接地端都已相互连接一样、这是否正常?

    我还尝试通过使用触发器(10MHz)除以2来降低时钟频率、并施加到时钟引脚上、但没有任何变化。

    当 ADC 采样时、它感觉像是试图越过潜在的分频器并进行接管、在很短的时间后 、它必须越过另一个潜在分频器并进行接管、而这种行为会产生该尖峰。您怎么样?

    谢谢你

    Baris Erdogan

    e2e.ti.com/.../Case_5F00_4.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您是否有机会调查我的更新和新照片?

    谢谢你

    Baris Erdogan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    感谢您的耐心等待、因为我获得了在实验室中执行测试所需的所有项目。 使用 ADC1175EVM、我们可以更好地隔离 ADC1175、以了解其在受控系统中的行为。

    请参阅随附的文档、其中我使用一个20MHz 板载振荡器作为采样时钟来测试三个不同的模拟输入。

    e2e.ti.com/.../ADC1175EVM_5F00_analogue-input-test.pptx

    遗憾的是、我还没有太多其他方法来帮助跟踪您电路板的确切问题。 我建议您订购 ADC1175EVM 并执行您自己的测试、以更好地了解器件在设计中的行为。 或者、您可以查看 EVM 的设计方式、并将其复制到您的项目中。

    此致。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "您用黄色突出显示的位置"是否意味着您在测试期间将其从电路板上取下?

    这些图形是由纯采样数据生成的、还是由您的应用(HSDC Pro)对采样数据取平均值?

    谢谢你

    此致

    Baris Erdogan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    左上角突出显示的区域是我施加模拟输入正弦波的位置、旁边的电容器是我针对1MHz 正弦波输入进行示波器测量的位置。

    中间附近的另一个突出显示区域是20MHz 晶体振荡器。

    这不是平均数据、而是单次65、536次捕捉。

    您可以在 此处 http://www.ti.com/tool/adc1175evm 查看 ADC1175EVM 设计文件 

    此致、

    Dan