This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:将 DAC38J84EVM 配置为具有直流耦合/差分输出

Guru**** 2815445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84, DAC3484, THS3491, DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/810955/dac38j84evm-configure-dac38j84evm-tohave-dc-coupled-differential-outputs

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84DAC3484THS3491DAC39J84

你(们)好。

我最近订购了 DAC38J84EVM、发现输出是变压器耦合的。 变压器的额定频率介于50和1000MHz 之间、因此我无法产生低于50MHz 的良好方波。 如果有人可以帮助我将 EVM 配置为直流耦合、我正在徘徊。 我无法从具有类似规格的电路中找到工作频率低于50MHz 的变压器。

此外、我还希望具有更高的 DAC 输出、例如驱动相位调制器的10Vpp、但 EVM 的输出仅为700mVpp 左右、这还不够。 我想添加一个放大器、但大多数 COTS 放大器是交流耦合的、并且压缩点小得多。 我想使用高速运算放大器来放大电压摆幅。 我注意到 DAC38J84 EVM 的布局提供了差分输出选项、任何人都知道如何将 EVM 配置为具有差分输出(移除/添加哪些组件)。  

非常感谢

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    一些建议:

    DAC38J84当然可以通过直流耦合来驱动放大器。 现在、放大器的共模要求可能与 DAC 输出顺从性不同。 您可能需要使用一些接口来相应地转换合规性+直流失调电压。 请参阅以下应用手册、了解可能适合您的详细信息和策略。  

    http://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

    2.微型电路通常愿意执行某些定制平衡-非平衡变压器以满足您的需求。 您可能可以联系他们的销售人员、看看他们是否可以这样做。

    DAC38j84合规电压与 DAC3484类似(在应用手册中突出显示)。 它无法根据您的应用的要求驱动10Vpp。 假设您有电路、可在以下目录中找到差分输出配置的修改原理图:

    www.ti.com/.../slac646

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的快速回复。  

    我已经了解了您的参考设计之一:  

    http://www.ti.com/tool/tida-00684

    如果我可以添加运算放大器来放大 DAC 输出、那我就在漂移。 我知道、在设计中、运算放大器的压摆率可能是一个问题、但由于我计划运行的基频低于50MHz、例如30-40MHz、320MHz 运算放大器(如 THS3491或类似产品)可能就足够了。 我注意到、我的 DAC38J84 EVM 具有用于差动输出的备用 SMA 端口、 如果有办法在 SMA 之前绕过两个变压器、直接在 SMA 处为我提供差分输出、以便稍后我可以直接连接到具有差分输入 SMA 的某些运算放大器 EVM、我就在闲逛了。 您发送给我的文件似乎包括变压器(额定频率介于50MHz 和1GHz 之间)、这意味着在低于50MHz 的频率下、我可能没有良好的频率响应。 是否可以将它们移除以获得更好的低频响应?  

    我还有 另一个问题、希望您能帮助我理解:

    为什么 DAC38J84 EVM 在 DAC 输出和50欧姆 SMA 之间使用75欧姆(2比)变压器后跟1:1变压器(我认为变压器前面的阻抗是50或25、您是否使用默认的75欧姆将高频响应提高到1G)? 我找不到具有相似规格和相同尺寸的平衡-非平衡变压器或变压器。 我是否可以使用变压器、例如 ADT2-1T+、它是具有相同引脚的50欧姆变压器。

    非常感谢你的帮助。

    祝你一切顺利、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    要回答您的问题:

    [引用用户="Shuai Yang"]是否可以删除它们以获得更好的低频响应?  [/报价]

    是的、这是可能的。 您可能需要使用优质的50欧姆导线从 DAC 输出连接到 EVM 上的可用焊盘、以连接到放大器 EVM。 如果您认为可以进行焊接或与外部电路板商店联系以进行焊接、则可以执行此操作。

    您可能还需要使用一些零欧姆电阻器来短接变压器的引脚以完成连接。

    [引用用户="Shuai Yang"] 为什么 DAC38J84 EVM 在 DAC 输出和50欧姆 SMA 之间使用75欧姆(2比)变压器后跟1:1变压器(我认为变压器之前的阻抗是50或25、 您是否使用默认的75欧姆电阻将高频响应提高到1G)? 我找不到具有相似规格和相同尺寸的平衡-非平衡变压器或变压器。 我是否可以使用变压器、如 ADT2-1T+、它是具有相同引脚的50欧姆变压器。[/quot]

    微型电路实际上是该器件用于50欧姆应用的特征。 请参阅下面的表征结果:

    e2e.ti.com/.../JTX_2D00_2_2D00_10TA_2B005F00_AP121094_5F00_RF_5F002800_5_29005F00_VM.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    这真的很有帮助。 我将自己焊接变压器、看看性能会是怎样的。 当我遇到进一步的问题时、我会告诉你。

    非常感谢你的帮助。

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    如果将 JTX-2-10T 用作50欧姆变压器、是否意味着我可以使用任何具有相似引脚和阻抗比的50欧姆变压器、就像我提到的 ADT2-1T+一样?

    祝你一切顺利、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    是的、您可以。 我们选择了 JTX-2-10T、因为该带宽用于显示整个奈奎斯特区域的情况。 您不必执行相同的操作。 您可以选择满足带宽要求的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了变压器、低频响应得到了改善。 我还有其他几个问题、希望我能从您那里得到答案:

    我 在 MATLAB 中使用的是自动化系统。 我发现、我必须首先使用 GUI 对 DAC38J84EVM 进行编程、然后运行 MATLAB 脚本以加载设置。  是否有一种使用 MATLAB 对 DAC38J84EVM 进行编程的简单方法(假设我只需要更新寄存器)?  

    2.是否有方法校准 DAC 输出? 尽管我已经改进了低频响应、但输出似乎降低了10s mV。

    3. EVM 可针对单个端口实现的最大采样率是多少,我应该如何配置 EVM (当前使用板载时钟,我只能通过串行器/解串器通道4获得最佳输出,内插1 @ 614MSPS)?  

    非常感谢您的帮助。

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kelly

    [引用 user="kelli]1.  我正在 MATLAB 中使用自动化系统。 我发现、我必须首先 使用 GUI 对 DAC38J84EVM 进行编程、然后运行 MATLAB 脚本以加载设置。  是否有一种 使用 MATLAB 对 DAC38J84EVM 进行编程的简单方法(假设我只需要更新寄存器)?  [/报价]

    查看您可以尝试使用的基于 LabVIEW 的 DLL。 您可能需要在 Matlab 中创建一个连接 LabVIEW 的接口来使用此 DLL

    [引用 user="kelly">2. 是否有方法校准 DAC 输出? 尽管我已经改进了低频响应、但输出似乎降低了10s mV。[/引述]

    不确定您的校准定义。 请详细说明。 如果我理解正确、您要求进行频率响应校准。 否、DAC 没有频率响应校准。 我们有组延迟补偿来补偿每个通道的延迟

    [引用 user="kelly">3. EVM 可为单个端口实现的最大采样率是多少?如何配置 EVM (当前使用板载时钟时,我只能使用串行器/解串器通道4获得最佳输出,内插1 @ 614MSPS)?  [/报价]

    最大采样率取决于系列中的 DAC。 DAC39j84最高可支持2.6GSPS。 有关详细信息、请参阅数据表

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 LabVIEW 的 DLL 链接:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/432855/1631029?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac3484%20dll#1631029

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    由于我认为原始问题已解决、我现在将关闭此 TT。 如果需要重新打开、您始终可以提交新 TT 或回复。

    -Kang