This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:滤波器模式

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J40, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/812694/ads54j69-filter-mode

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: ADS54J40ADS54J60

您好!

是否可以禁用 ADS54J69中的低通和高通滤波器?  根据数据表、这不是一个选项。  但是、如果您设置寄存器4Dh、位3 =1和寄存器41h、位(4、2-0)=0010、那么这两个滤波器似乎都被禁用。

谢谢、

Patrice Plante

Gage Applied Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    设计团队是否有任何反馈?

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    设计团队是否对 ADS54J69的滤波器模式进行了任何更新?

    谢谢!

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice、

    我没有听到他们的回声。 请问您为何有兴趣使用此模式?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrice、

    来自设计团队的这一信息:

    "滤波可清除本底噪声、改善杂散和 SNR。 如果客户 使用此模式并绕过滤波、 则电气规格表将不再有效。 生产中测试的器件具有数字滤波器使能端。 TI 无法保证数据表指南之外的模式的功能正常。 如果客户希望在不使用抽取的情况下使用器件、ADC54J60/40是正确的选择、而不是 J69"。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我的产品必须支持高达300MHz 的带宽。  当采样时钟为1GHz 时、ADS54J69的数字滤波器具有大约220MHz 的截止频率(-3dB)。  在数据表中、第8.3.2节(第26页)表示 DDC 块是可选的、表示可以绕过它。  但是、第3节(第1页)提到 DDC 块是硬接线的。   

    我们的产品可以支持 ADS54J60、但会增加 BOM 成本。  由于我们的应用要求16位分辨率、因此未考虑 ADS54J40。  

    感谢您的支持!

    Patrice